This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDXEVM3358:在 Ubuntu 16.04/CCS V8上未加载 Resource Explorer

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/682638/ccs-tmdxevm3358-resource-explorer-not-loading-on-ubuntu-16-04-ccs-v8

器件型号:TMDXEVM3358
Thread 中讨论的其他器件:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

您好!  

  我最近在 Ubuntu 16.04上安装了 CCS V8、但当我尝试启动 Resource Explorer 时、我得到的只是"Laoding TIREX"消息、一段时间后、我看到一条错误消息。 如何解决此问题?  

此致、  

Karol

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karol、

    您是否在代理服务器后面或与 Internet 有直接连接?

    如果您通过代理服务器进行连接、根据我的经验、Ubuntu (以及 Linux 上的更广泛配置)上的这些配置很难完全正确。 有时、在系统设置菜单下的网络图标上设置代理不足以使其正常工作( 此处提供详细信息)-您可能需要在/etc/environment 文件中设置环境变量 http_proxy/https_proxy/ftp_proxy ( 此处提供详细 信息和参考 )。

    您还可以尝试通过从命令提示符中调用 CCStudio 来获取其他信息-它通常会向控制台输出一些调试信息、这可能有助于跟踪正在发生的情况。  

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔