This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AM4377:调试服务器脚本:如何使捕获块中的代码失败而不是退出

Guru**** 2770735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/682110/ccs-am4377-debug-server-scripting-how-to-fail-a-code-in-the-catch-block-instead-of-quit

器件型号:AM4377

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我有以下代码:  

//加载程序
尝试{
debugSession.memory.loadProgram( programToLoad );

获取(例如){
script.traceWrite ("无法加载程序");
quit();

在这里,我需要退出,而不是 quit(),但有一些错误,因此调用它的程序将在其尝试块中失败。

请告诉我、在调试服务器脚本中是否有任何方法无法完成。

此致、

Dhanya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dhanya、

    通常可以使用给定错误级别的 Java 系统调用,如下所示:
    java.lang.System.Exit(errorleve);

    如需更全面的使用方法、请查看以下参考文献中的 JTAG 基准测试脚本。 .zip 文件中的主脚本命名 您可以研究它、以便了解如何根据计划的状态实施不同的错误级别。

    processors.wiki.ti.com/.../XDS_Performance_comparison

    希望这对您有所帮助、
    拉斐尔