This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2640R2F:TI Cloud Agent 在 OSX 上不工作

Guru**** 2527730 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/681550/ccs-cc2640r2f-ti-cloud-agent-not-working-on-osx

器件型号:CC2640R2F

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

尝试让 CCS Cloud 在 OSX 下工作、但我无法使云代理正常工作。 我在 Firefox、Safari 和 Chrome 下尝试过、但没有成功。 每个浏览器的插件似乎都可以正常工作、但看起来它们无法与云代理通信。 当我安装云代理时、我收到错误、我认为这是问题的原因(随附屏幕截图)。 单击"确定"按钮完成安装、但显然它没有工作。 是否有其他人遇到过这些问题?

谢谢、

Justin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更新:
    在我的笔记本电脑上安装正常。 桌面仍然无法正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尝试从上面的错误中手动创建链接、但它没有修复任何问题。 顺便提一下、这要求我使用`sUdo`、因此在某些情况下、安装程序似乎存在权限问题。

    删除了 Chrome 以及应用程序支持文件、然后再次运行安装程序。 这一次它已通过该错误,但显示了 Firefox 的相同错误。 手动创建链接(也需要 sudo)、现在 Firefox 似乎正在工作。

    因此、问题是在~/Library/Application Support/中的文件夹上存在权限问题、同时安装程序在首次错误时发生爆炸、并且不尝试任何其他操作。 我怀疑 Safari 将会是同一问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 对这一点的评论很好...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Justin、

    只是想让你知道团队正在研究这个问题。 感谢您花时间提供所有信息。 团队应尽快回复、并使用错误 ID 跟踪该错误。

    此致、
    John