This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28335:F28335-Simulink

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/681771/ccs-tms320f28335-f28335-simulink

器件型号:TMS320F28335

工具/软件:Code Composer Studio

大家好  

我想使用 Simulink/MATLAB 进行 PWM、并对 F28335 DSP 进行编程。 我正在使用 CCS v3.3、将电路板连接到 CCS 没有问题。 问题是、当我开始使用 MATLAB 时、我会收到 一些错误。  

例如、如果我在命令窗口中输入命令"cc=ticcs"、那么我会接收

"

正在注册 DLL...

使用 checkAndRegisterCorrectPlugins 时出错(行
29)
无法注册'IDE Link'插件、因为
当前用户无更新权限
Windows 注册表。 联系您的系统
管理员使用此消息来解决此问题
问题。
ticcs 中的错误(第129行)
ticcsext.Utilities.checkAndRegisterCorrectPlugins;

"  

误差。 是否有人有相同的问题? 是否有人知道如何在 MATLAB R2012a 中修复此问题?
此致、

Abolfazl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通过以管理员身份运行 MATLAB 并首次关闭所有活动的 CCS 窗口、解决了这个问题。
    谢谢 YouTube!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴听到您解决了问题、并感谢您的更新!

    供参考:有关 MATLAB/Simulink 的未来问题、最好直接联系 Mathworks 支持部门。 它们可以为您提供最佳帮助。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Bro、但他们不会马上回复。 我发现这里更友好;)