This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AM5728:使用 GDB 调试器连接到应用

Guru**** 2532210 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/680533/ccs-am5728-connecting-to-application-with-gdb-debugger

器件型号:AM5728

工具/软件:Code Composer Studio

我有 Linux SDK 的处理器培训实践。

在使用 CCS 和 GDB 进行调试的部分中、介绍了如何进行连接和使用 GDB 调试器进行调试。

如果正在构建文件、提供源代码、如何使用 code composer 在 Linux AM5728平台上"运行"应用并使用 code composer 进行调试?

我可以通过某种方式"加载符号调试信息"并指向 C 文件所在的位置、即使我尚未通过 code composer 编译代码、也能够单步执行代码吗?  IE:  我没有创建项目文件.... 该文件直接使用 make 文件而不是 code composer 进行编译。

我们将讨论如何构建在 AM5728上的 Linux 上运行的应用。

或者、我是否必须创建一个项目文件、使用 code composer 对其进行编译、将文件复制到目标系统、使用 GDB 调试器运行该文件、然后进行调试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我可以、我想稍微扩展一下这个问题。  我有一台可通过 GDB 调试器连接到 A15的 Linux PC、也可连接到 PRU 和 DSP。  但是、我注意到、要连接到 PRU_0_ICSS1、我必须同时挂起两个15、就好像有一些交互会阻止15进行连接。

    此外、如何在 PRU 上加载符号信息、它是否像运行|加载|加载符号一样简单并为其选择编译的符号文件?

    在哪里可以找到 A15和 PRU 之间交互的启动过程、以了解当我复位 PRU 时会发生什么情况、它等待来自 A15的时间、我似乎必须运行 A15才能使其通过启动、 然后停止 A15以连接到 PRU0...

    如果我想在 PRU 和 A15之间进行调试、如果我在 A15上使用 GDB 调试器、让它们进行良好交互的"启动"过程是什么?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    >>如果要生成文件,则需要提供源代码,如何使用 code composer 在 Linux AM5728平台上“运行”应用程序并使用 code composer 进行调试?

    通常、目标处理器中的 GDB 服务器负责将应用程序加载到存储器中并停止执行、等待远程 GDB 客户端连接。 然后、GDB 客户端将控制 GDB 服务器并运行、停止、设置断点等

    >>我是否可以通过某种方式"加载符号调试信息"并指向 C 文件所在的位置、并且能够单步执行代码、即使我尚未通过 code composer 编译代码?

    当然可以。 GDB 客户端将负责将符号加载到调试器接口-在 Eclipse/CCS 中、这是通过菜单 Run -> Load -> Load Symbols 完成的。

    >>或者、我是否必须创建一个项目文件、使用 code composer 对其进行编译、将该文件复制到目标系统、使用 GDB 调试器运行该文件、然后进行调试?

    为了获得更好的调试体验、从 CCS 内部构建的代码将允许更全面地导航各种源文件、库等 但是、在外部构建应用程序并加载上面提到的符号也是有效的、但需要付出一些额外的努力才能正确地导航源树。

    下面的培训将为您提供有关使用 CCS 进行 Linux 应用调试的信息。
    https://youtu.be/JpXJ-F5QqOo

    希望这对您有所帮助、
    拉斐尔