This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DRA77P:无法通过 CCS 为 DRA77P 使用 PC 跟踪功能

Guru**** 2693385 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/677185/ccs-dra77p-failed-to-use-pc-trace-function-through-ccs-for-dra77p

器件型号:DRA77P

工具/软件:Code Composer Studio

各位专家、您好!

首先、DRA74x、XDS560v2和 JTAG 端口的一切正常。 但是、当我对 J6P.xml/Gel 执行同样的操作时、会遇到 PC 跟踪 连接问题、如所示。 它说:"读取器件 ID 与可用的器件说明不匹配。 "

我尝试了 CCSv6和 CCSv8、但失败的方式相同。

 请您仔细研究一下问题并提供解决方案吗?

谢谢、

LX  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LX、

    J6P.xml/Gel 是什么意思? 这是不是一个在 CCS 上没有预配置设置的器件? 如果是、我必须假设 CCS 不支持它。  

    否则、请澄清。 在 V8中、DR77xP 受以下配置的支持:

    此致、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用了 CCSv8的默认 DRA Plus 支持、那么您是否已从设置和 J6Plus EVM 中重现了该问题?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不幸的是、我在这里没有这种板、因此我会尝试将其重定向到可能具有此板的人。  

    此致、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    我借了一块电路板并重现了问题。 我稍后将提交一份错误报告。

    对于由此给您带来的不便、请深表歉意、
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    我今天提交了错误编号 DBGTRC-3912。 可以在几个小时内通过我下面签名中的链接 SDOWP 检查其状态。

    此致、
    拉斐尔