This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS Theia -创建新项目

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1185144/ccs-theia---create-new-project

您好!

几 天前、我开始在 CCS Theria 进行开发。 我一直在从示例中导入和运行项目、但无法创建新项目。 IDE 抛出与资源浏览器相同的错误,因为当我打开新项目选项时,IDE 将打开资源浏览器屏幕。

IM 在 Linux 上工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请注意、外部提供的 CCS Theia 是早期的测试版、因此仍有一些功能不完整。 对于您的器件、强烈建议从 SDK 示例开始、而不是从头开始创建新项目。 "driverlib"文件夹中有一个"空"示例、是希望开发自己的项目的用户的预期起点。 我建议导入该示例以开始。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 我以前没有看到这个示例。 这是一个很好的起点

    此致