This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3200:编译失败:错误#20:标识符"gpCtlTbl"未定义、- gmake:***[UDMA_IF.obj]错误1

Guru**** 2538370 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/680427/ccs-cc3200-compilation-failure-error-20-identifier-gpctltbl-is-undefined---gmake-udma_if-obj-error-1

器件型号:CC3200

工具/软件:Code Composer Studio

我正在制作新项目。 我已附加所有文件。 我在属性中添加了所有库。 我能否知道为什么编译失败?  

您可以在下面找到附加的项目图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mohit、

    我无法看到整个错误、但看起来您有:

    引用的 http_client 源文件无法找到/打开
    2.未在其中一个文件内定义的变量"gpCtlTbl"。

    对于(1)、这可能是包含/链接器问题。 检查 main.c #includes 、因为它看起来是问题所在的位置。

    对于(2)、您是否检查了 Udma_if.c 文件以确保 gpCtlTbl 变量实际上已定义?

    最棒的
    Kevin