This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28069:CCS UniFlash 错误消息"C28xx:闪存操作期间发生错误:等待目标停止超时..."

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/678001/ccs-tms320f28069-ccs-uniflash-error-message-c28xx-error-occurred-during-flash-operation-timed-out-waiting-for-target-to-halt

器件型号:TMS320F28069
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

你好。

我们目前正在从工厂测试新的 PCB。

当我们(尝试)将软件下载到目标/PCB (使用 CCS UniFlash 版本3.4.1)时、以下消息输出到 CCS UniFlash 控制台窗口:

---- --- ---- --- ---- --- ---- ---  ---- --- ---- --- ---- --- ---- ---  ---- --- ---- --- -  

[11:23:42]开始写入闪存操作。
[11:23:43]正在加载程序:\\Server\Data\Software Configuration Management\product-C68-SEABOX\product-SEABOX-C68BOOST\Software Releases\Boost_Version_0x03_v197.out
[11:23:44] C28xx:写入闪存@长度0x000000dd 的地址0x003f6fd6 (第0页)
[11:23:44] C28xx:擦除闪存扇区 A
[11:24:04]错误>> C28xx:闪存操作期间发生错误:在执行 FlashAPI 接口2806xV1_00.out 时、等待目标停止的超时
[11:24:05] C28xx:写入闪存@长度为0x00000fd6的地址0x003f6000 (第0页)
[11:24:05] C28xx:擦除闪存扇区 A
[11:24:25]错误>> C28xx:闪存操作期间发生错误:在执行 FlashAPI 接口2806xV1_00.out 时、等待目标停止的超时
[11:24:45]错误>> C28xx:闪存操作期间发生错误:在执行 FlashAPI 接口2806xV1_00.out 时、等待目标停止的超时
[11:24:45]错误>> C28xx:闪存操作超时、等待算法完成。 操作已取消。
[11:24:45]错误>> C28xx:文件加载程序:内存写入失败:未知错误
[11:24:45]错误>> C28xx:GEL:文件:\\Server\Data\Software Configuration Management\product-C68-SEABOX\product-SEABOX-C68BOOST\Software Releases\Boost_Version_0x03_v197.out:加载失败。
[11:24:45]文件:\\Server\Data\Software Configuration Management\product-C68-SEABOX\product-SEABOX-C68BOOST\Software Releases\Boost_Version_0x03_v197.out:加载失败。
[11:24:46]返回写入闪存存储器的操作。

---- --- ---- --- ---- --- ---- ---  ---- --- ---- --- ---- --- ---- ---  ---- --- ----  

什么可能导致此错误消息(我 在互联网上找不到任何有用的信息)?

此致 Terje Bøhler



。 。 。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Terje、

    您是否曾尝试过使用 CCS 将代码加载到此板? 如果您可以尝试一下、并让我们知道结果、这将是一个有用的数据点进行比较。  

    您能否 尝试一下最新版本的 Uniflash v4.2.2、并告知我们结果是否相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Terje、

    由于我没有听到您的反馈,我假设您能够解决此问题,并将关闭此主题。 如果问题未得到解决,请在下面发布回复,并提供所需的详细信息。 谢谢!