This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC430F5137:查看"Stack Usage"时出现问题

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/679702/ccs-cc430f5137-problem-with-viewing-stack-usage

器件型号:CC430F5137

工具/软件:Code Composer Studio

在 CCS 中使用"Stack Usage"视图处理现有项目时遇到问题。  当我选择该视图时、我会收到一条消息、指出"VFD 实用程序不支持调用图(-CG)!"。  "Memory Allocation"和其他视图似乎正常工作、我可以让"Stack Usage"视图处理其他项目。  我怀疑某些编译器或链接器设置会阻止正确生成栈使用数据、但我似乎无法找到使其正常工作的方法。  是否有人可以提供有关如何使其再次工作的任何指导?

谢谢、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    请提供:
    -所使用的 CCS 的确切版本
    正在使用的 MSP430编译器的版本
    -可重现的测试用例(可以是拆分的简化版本-只要问题能够重现)

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Ki-Soo,

    我已经使用 CCS 6.2.0和 CCS 8.0尝试过这种方法、结果相同。 该项目使用 TI v4.4.8编译器。 我已经尝试过一个小型测试项目、无法重现此问题、因此我怀疑这是编译器或链接器设置的妨碍因素。

    戴维
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否提供证明问题的实际项目? 如果您愿意、您可以将其私下发送给我(通过 E2E 私人消息发送)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    项目和代码是专有的、我无法共享。 但是、我尝试更改编译器版本、现在得到了一些不同的东西。 我现在在生成 XML 文件时收到 Java 堆栈溢出。 对此进行进一步搜索显示、其他人已经看到了这一点、听起来与 CCSIDE-3251相同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CCSIDE-3251应已在 CCS 8.0中修复。 您在 CCS 8.0上遇到了此问题吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我让它工作了、有点像。 现在我可以看到堆栈使用情况、但在重新加载堆栈使用情况时、进度条会经常出现长时间延迟。 更好、但所有延迟都有点令人沮丧。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    除了速度缓慢之外、我是否可以请求增强堆栈使用视图? 如果我可以双击或右键单击函数名称、并直接导航到该函数的源代码、那将非常好。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="David Hoy">我让它正常工作。 现在我可以看到堆栈使用情况、但在重新加载堆栈使用情况时、进度条会经常出现长时间延迟。 更好、但所有延迟都有点令人沮丧。[/报价]

    "Stack Usage"视图存在一些性能问题、但其中许多问题已在 CCSv8中修复。 只需确认一下、您在 CCSv8上看到了这一点吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="David Hoy">除了速度缓慢之外、我是否可以请求对堆栈使用视图进行增强? 如果我可以双击或右键单击函数名称、并直接导航到该函数的源代码、那将非常好。

    我为此提出了一项改进请求。 跟踪 ID:CCSIDE-3312

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、CCS v8.0.0.00016。 已检查更新、似乎我是最新的。