This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCSTUDIO-KeyStone:CCV6 6.0.1.00040版安装问题

Guru**** 2037690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/676866/ccs-ccstudio-keystone-ccv6-rev-6-0-1-00040-installation-issues

器件型号:CCSTUDIO-KeyStone

工具/软件:Code Composer Studio

您好、CCS 论坛、

我尝试使用 http://processors.wiki.ti.com/index.php/Linux_Host_Support_CCSv6#Ubuntu_14.04_64bit 中描述的过程在 Ubuntu 14.04 LTS 上安装 CCS 6.0.1.00040

  基于 www.element14.com/.../ti-connected-launchpad-2-installing-ccsv6-in-ubuntu-1404、我已高度依赖关系。

但是,从 http://software-dl.ti.com/sdoemb/sdoemb_public_sw/mcsdk/3_01_02_05/index_FDS.html 安装 MCSDK 后 ,当我打开 CCS 时,它会告诉我安装安装 MCSDK 安装后引入的新软件(这是可以预料的)。

但我在尝试安装时遇到以下错误:

收集要安装的项目时出错
会话上下文 wasprofile=EPP、package.cp、phy=org.eclipse.equinox.internal.p2.engine.phases.Collect、操作数=、action=)。
未找到包含以下内容的存储库:binary、org.eclipse.platform.ide.executable.gtk.linux.x86,4.3.1.M20130911-1000

已尝试删除此位置中的超速缓存文件夹" /ccsv6/eclipse/P2/org.eclipse.equinox.p2.core"、此处 https://e2e.ti.com/support/development_tools/code_composer_studio/f/81/t/544231推荐 、但也没有帮助。 (在我的情况下、我没有 org.eclipse.equinox.p2.repository 文件夹)。

请告诉我缺少的内容。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以在 processors.wiki.ti.com/.../Troubleshooting_CCSv6 #5中尝试所有步骤吗?
    如果这不起作用、您可能需要重新安装。 CCS 版本8.0.0最近发布。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只是想检查您是否能够解决此问题。 如丹麦语所建议、如果您未锁定到 CCS 6.0.1、则还可以尝试使用 CCS 的较新版本(v8.0)。

    如果此问题仍未解决、请在下面发布回复、否则我们将继续并关闭此主题。 谢谢!