This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSDSK6713:CCS

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/678367/ccs-tmdsdsk6713-ccs

器件型号:TMDSDSK6713

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

通过 USB-JTAG 仿真器支持 DSK6713的 CCS 和 Windows 的最高可能组合是什么?

我在 Win 7系统下能够使用 CCS 6.1、但随着我们大学过渡到 Win 10、这种情况不再有效。 我询问 Spectrum Digital 有关工作区的信息、但他们说我应该安装最新版本的 CCS、驱动程序随附。 但是、CCS 从 CGT 8.0.0开始不再支持 TMS320C6713。 同时、DSK6713仍是 TI 销售的有效产品。

我还有 XDS560 PCI。 CCS 7和8是否支持该功能? 使用我们 PC 的最新升级,我的计算机中没有 PCI 插槽。 我可以要求特定的主板、但我需要确保它可以正常工作。

我觉得我现在是在一个豪华轿车里。

此致、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    [引用 user="Adam Podhorski]'我能够在 Win 7下升级到 CCS 6.1、但随着我们大学过渡到 Win 10、这种情况不再有效。 我询问 Spectrum Digital 有关工作区的信息、但他们说我应该安装最新版本的 CCS、驱动程序随附。 但是、CCS 从 CGT 8.0.0开始不再支持 TMS320C6713。 同时、DSK6713仍是 TI 销售的有效产品。

    CCSv8本身仍然支持 DSK6713。 CCS 随附的编译器不会提供。 但是、您始终可以安装具有以下功能的编译器版本(7.x 和更早版本):

    http://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccsv7_updates.html#installing-new-software

    [引用 user="Adam Podhorski">我还有 XDS560 PCI。 CCS 7和8是否支持该功能? 使用我们 PC 的最新升级,我的计算机中没有 PCI 插槽。 我可以要求特定的主板、但我需要确保它可以正常工作。

    这应该仍然有效。 CCSv7和8为其提供驱动程序支持。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您、我!

    我将 C6000编译器降级为8.0.0之前的版本、并且能够编译和运行该项目。 非常感谢。

    此致、

    Adam