This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:可以#39;t 找到平台包

Guru**** 2756855 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSLCDK6748

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/677894/ccs-ccstudio-can-t-find-the-platform-package

器件型号:CCStudio
主题中讨论的其他器件:TMDSLCDK6748

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

如下面的屏幕截图所示、我导入了"Hello_World"项目。 但下拉列表中没有平台。 我只是把"C674"放在那里。 然后出现错误“找不到平台软件包”。 请提供建议。 顺便说一下、我在 Windows 10中运行 CCS V8、安装了"ti-processor-sdk-rtos-omapl138-lcdk-04.02.00.09-Windows-x86-64安装.exe"。

谢谢、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    如果您单击"Platform"字段中的箭头、它应显示要从中选择的平台选项列表。 您可以从此处选择与您使用的器件最匹配的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AartiG:

    感谢您的回答。 很遗憾、当我单击该箭头时、没有列出任何内容。 请提供建议。

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这很奇怪。 看起来 SYS/BIOS 已被正确检测、传递到构建命令的软件包路径看起来也正确。

    您能否仔细检查菜单 Window->Preferences->Code Composer Studio-> Products 中的"Installed Products"下是否正确列出了 SYS/BIOS 6.52.0.12? 然后尝试重新启动 CCS、甚至可能重新启动您的 PC、看看这是否有用。

    如果这不起作用、我想知道 SYS/BIOS 安装是否不完整或损坏、在这种情况下、我建议尝试卸载并重新安装 SYS/BIOS。 很抱歉给您带来不便。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aatig、

    我已选中"已安装的产品"。 已安装 SYS/BIOS 6.52.0.12。 我尝试卸载/安装、重新启动 CCS 并重新启动计算机。 但该平台仍然未显示在列表中。 我注意到的另一件事是未检查 Products->RTSC 中的项目(见下图)。 但是、即使我检查了所有这些文件并重新启动 CCS、我仍然看不到这些平台。 请提供建议。

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael、

    感谢您尝试提供这些建议,很遗憾听到这些建议没有帮助。
    我将把这个主题转发给 BIOS 专家、看看他们是否有其他想法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    首先、对于该版本的 SYS/BIOS、您需要使用 XDCtools 3.50.00.10或更高版本(根据 SYS/BIOS 发行说明)。 我看到您使用的是第一张图片中的3.32.02.25。

    其次、您可以从 Resource Explorer Classic 导入 SYS/BIOS 示例、并查看其中有什么平台。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Todd、

    我尝试了 XDCtools 3.50.5.12并导入了如下图所示的 Hello 示例。 但是、没有可供我选择的平台。

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael、
    可以尝试两种方法。 首先、尝试键入 ti.platforms.evmOMAPL138并重新构建。 我想看看是否会找到这个平台。
    另一个有助于我们调试的东西是、如果您可以从工作区发布文件.metadata/.log。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sasha、

    在 ti.platforms.evmOMAPL138中键入后、我可以构建导入的工程。 但仍没有列出任何其他平台。 然后我运行调试器、我收到错误消息"file load failed"、如下图所示。 包含控制台窗口中显示的.log 文件和编译信息 、供您参考。 由于文件名 e2e.ti.com/.../the-Log-File.txte2e.ti.com/.../Build-Info.txtextension的原因、我已将".log"更改为"Log file.txt"。

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我无法告诉您数据验证错误、我只能猜测我提议的平台与您拥有的实际电路板不符。
    但是、我能够复制您原来的问题。 我在 CCS7中工作、一切看起来都很好、但后来我切换到了 CCS8.0、现在我无法显示任何用于 C6746的平台。 在 CCS7和 CCS8之间发生了一些我无法弄清楚的变化、可能需要一些时间。 您最好的权变措施是输入与您的电路板相对应的平台。 您有什么电路板?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sasha、

    此电路板由我自己使用基于 TMDSLCDK6748 EVB 的 C6746进行设计。 DDR2和闪存是不同的。 我要将存储器空间映射到适当的范围。 您是否建议我降级至 CCS7甚至 CCS6? 我能否将最新的 Processor SDK RTOS (ti-processor-sdk-rtos-omapl138-lcdk-04.02.00.09)与 CCS7或 CCS6结合使用? 我可以为自己的电路板创建定制平台吗? 如果有任何建议,将不胜感激。

    谢谢、
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以首先尝试使用“平台向导”、“项目”->“RTSC 工具”->“平台”->“新建”在 CCS8.0.0中创建自定义平台。 我认为、无论您使用哪种版本的 CCS、都必须这样做、因为即使您能够从下拉列表中选择平台、该平台也不适合您的存储器映射、因此无论如何、您都必须使用平台向导。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Sasha。