This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/SMJ320F2812:为什么在 SMJ320F2812上 XRS 卡在0.14V、由于错误1137、器件保持在复位状态

Guru**** 675520 points
Other Parts Discussed in Thread: SMJ320F2812, TMS320F2812
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/676678/ccs-smj320f2812-why-xrs-stuck-to-0-14v-on-smj320f2812-with-the-error-1137-the-device-is-held-in-reset

器件型号:SMJ320F2812
主题中讨论的其他器件: TMS320F2812

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我将我的设计更改为 SMJ320F2812。

我的设计以前在 TMS320F2812上运行良好。

现在我遇到了几个严重问题。

1、XRS 引脚残桩至0.14V。  看门狗会怎么做? 我检查了手册、只有看门狗可以执行此操作。 我检查1.8V、3.3V 电压、一切顺利。

2、无论 SMJ320F2812是否与 TMS320F2812共享同一 GEL 文件、我认为它们属于同一系列。

感谢您的关注。

日志如下所示:

C28xx:软件复位失败:(错误-1137 @ 0x0)器件保持在复位状态。 使器件退出复位状态、然后重试此操作。 (版本5.0.429.0)  
C28xx:读取 PC 寄存器时出现问题:(错误-1137 @ 0x0)器件保持在复位状态。 使器件退出复位状态、然后重试此操作。 (版本5.0.429.0)  
C28xx:读取寄存器 ST1时出现问题:(错误-1137 @ 0x6)器件保持在复位状态。 使器件退出复位状态、然后重试此操作。 (版本5.0.429.0)  
C28xx:GEL:执行 OnReset (1)时出错:目标无法读取寄存器 ST1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1。WD (如果被启用并且未被处理)将通过在512个 XCLKIN 时钟周期内将-XRS 引脚驱动为低电平来复位器件。 XRS 引脚将不会在0.14v 时"卡住"。 您所看到的不可能是因为 WD。

    2.功能上,两个器件型号是相同的,所以它们属于同一个系列。

    由于封装不同、很明显您已经重新设计了电路板。 请比较旧电路板和新电路板的原理图以查找差异。 如果不查看原理图、我将无法提供进一步的帮助。 我至少需要查看连接到-XRS 引脚的电路。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hareesh:

    随附的 pdf 是原理图。 DSPRST 与 RST 相连。

    我今天将检查这些差异。

    是否有可能芯片被部分损坏并且 XCLKOUT 引脚工作正常?

    谢谢!

    e2e.ti.com/.../_9F530674FE56_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供-XRS、XCLKIN 和 XCLKOUT 引脚的示波器捕捉? MAX706管脚是否出现故障并保持-XRS 为低电平? 您是否在多个电路板上看到过此行为? 我想知道这是一个设计问题还是一个电路板中的隔离式故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hareesh:

    我在图中测试3.3V 和1.8V 电压。

    黄色为1.8V、蓝色线为3.3V

    Bule 线路上升至2.5V、同时黄色线路上升至1.8V。

    而 XRS 始终保持低电平。

    相同的电路在 TMS320F2812中工作良好。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您尚未回答我的以下问题:

     

    1. 您能否提供-XRS、XCLKIN 和 XCLKOUT 引脚的示波器捕捉?
    2. MAX706管脚是否出现故障并保持-XRS 为低电平?
    3. 您是否在多个电路板上看到过此行为? 我想知道这是一个设计问题还是一个电路板中的隔离式故障?

    请回答这些问题。

     

    还有两个问题:

     

    4. u11的引脚5 (-RST)和 U13的引脚156 (-XRS)之间是否有任何组件? 我之所以提出这一问题、是因为网络是不同的(RST 与 DSPRST)。

     

    5.是否可以将-XRS 引脚与 u11隔离并重复实验?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hareesh:

    感谢你能抽出时间。 我将逐一回答您的问题。

    正弦 XCLKIN 和 XLCKOUT 在30MHz 和64KHZ 波形。时表现良好

    测试时删除了 MAX706 (u11)。

    此设计在 TMS320F2812上运行良好。但此电路板使用 SMJ320F2812、这是 唯一的缺点。

    4.XRS 和 RST 连接在一起。

    正如我说过的、U11在测试时被移除。

    我在电路设计方面有一些经验、但 SMJ320F2812对我来说是全新的。太疯狂了!

    再次感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Hareesh、我的问题已解决。 电路板上的一个芯片无故损坏。 它在工作和 DSP 时消耗0.7A 电流
    看起来像是要进入保护模式。 如果每个芯片都好、电路就没有问题了。
    再次感谢您!