主题中讨论的其他器件: TMS320F2812
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、我将我的设计更改为 SMJ320F2812。
我的设计以前在 TMS320F2812上运行良好。
现在我遇到了几个严重问题。
1、XRS 引脚残桩至0.14V。 看门狗会怎么做? 我检查了手册、只有看门狗可以执行此操作。 我检查1.8V、3.3V 电压、一切顺利。
2、无论 SMJ320F2812是否与 TMS320F2812共享同一 GEL 文件、我认为它们属于同一系列。
感谢您的关注。
日志如下所示:
C28xx:软件复位失败:(错误-1137 @ 0x0)器件保持在复位状态。 使器件退出复位状态、然后重试此操作。 (版本5.0.429.0)
C28xx:读取 PC 寄存器时出现问题:(错误-1137 @ 0x0)器件保持在复位状态。 使器件退出复位状态、然后重试此操作。 (版本5.0.429.0)
C28xx:读取寄存器 ST1时出现问题:(错误-1137 @ 0x6)器件保持在复位状态。 使器件退出复位状态、然后重试此操作。 (版本5.0.429.0)
C28xx:GEL:执行 OnReset (1)时出错:目标无法读取寄存器 ST1。