This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6457:与 C6457 DSP/BIOS 中断序列相关

Guru**** 2894990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/677670/ccs-tms320c6457-c6457-dsp-bios-interrupt-sequence-related

器件型号:TMS320C6457

工具/软件:Code Composer Studio

您好!  

我在正在处理的项目中使用 C6457芯片。
我在使用片上 BIOS 时遇到问题、我正在寻求帮助。

我可以在 DSP/BIOS 配置中更改 HWI、我知道这些硬件按顺序排列。
1.我想知道是否可以根据需要更改这些用户的优先级。
2.我想知道如何更改它。
如果它应该是 HWI_RESERVED0或1、则可以使 HWI_INT4 ~ 15具有更高的优先级。

我目前正在使用 CCS 3.3。

谢谢、我在等您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C6x 上的中断可映射。  您无需更改 Hwi14或 Hwi15的优先级。  您可以将中断重新映射到不同的 Hwi。

    只有当多于1个中断同时挂起时、优先级才被考虑。  您无法映射到保留中断。  只有 Hwi 4到15可重映射。