This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDXICE110:未显示任务窗口

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/677583/ccs-tmdxice110-not-show-task-window

器件型号:TMDXICE110

工具/软件:Code Composer Studio

CCS7.4和 CCS8之间 TI RTOS 中任务的映射属性差异。

为什么 CCS7.4中包含按钮"add"和"remov"的任务窗口存在、但在 CCS8中不存在?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kiselev、

    您能告诉我您使用的是哪个 SDK/BIOS 版本吗?  我将尝试重现问题。

    同时、您是否能够在 Outline View 中右键单击任务并以这种方式添加任务?

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用 ti-processor-sdk-rtos-am335x-evm-04.02.00.09-Windows-x86-64安装程序。
    至于创建新任务、如上图所示、我可以创建新任务、我可以创建新任务。 我只是想知道为什么 CCS 版本之间在显示方面有这样的差异。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Kiselev。 我将对其进行设置。 我在 Mac 上使用具有不同类型 SDK 的 MCU。 我看到的东西有点偏、但不一样。 因此、我想设置您拥有的设备。 我想我会看到同样的情况。 一旦我可以这么做、我将会记录缺陷。 CCSv8确实选择了新的 Eclipse 版本、这可能会导致此处出现问题。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我能够再现您在初始帖子中显示的确切屏幕。 我已提交 CCDSK-3146来跟踪此情况。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗯、很高兴您能再现我的情况。 我应该担心、还是可以继续处理?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我现在不会担心。 我还没有收到团队回复。 这很可能是为了更好地利用屏幕空间而进行的有意更改。 我注意到的另一件事是、有时一些选项部分会在左侧折叠。 只需通过在大纲视图中选择其他内容来触发窗口以重新绘制、或最大化窗口、即可为我清除该窗口。

    此致、
    John