This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:关于 CCStudio 和 MSP-TS430RGC64B。

Guru**** 2525040 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/677237/ccs-about-ccstudio-and-msp-ts430rgc64b

Thread 中讨论的其他器件:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

你好。
我有几个问题。

我购买了"MAP-FET 闪存仿真工具"和"MSP-TS 430 RGC 64 B"、"MSP 430 F 5310 "。
当下载"CCStudio"并尝试运行 LED 闪烁示例软件时、会显示消息"MSP 430:Error initializing emulator: Could not set device Vcc"、并且它不起作用。
我感到不安,因为我不明白原因。
*电源来自 USB。
* Crystal 使用附件。
*未出现构建错误。
*"构建设置"的"连接"设置为"TI MSP 430 USB 1 [默认值]"、即使您单击"识别"、也会出现相同的错误消息。

缺少什么?
请 帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先、您使用的是 Code Composer Studio 的哪个版本?

    能否检查目标板上的跳线 JP3? 它应该针对内部(JTAG)电源进行连接。 请参见下图:

    如果连接不正确、请进行更改、并告知我是否修复了您的问题。

    此致、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    感谢您的回复。
    CCS 版本为6.2.0。
    JP3对1和2短路。

    注意事项。
    Minoru
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user ="user5282540]CCS 版本为6.2.0。[/quot]您可能需要安装 CCS 6.2.0的补丁-请参阅 MSP-FET:解决方案:将较新的 MSP-FET 与较旧的 CCS 或 IAR 版本配合使用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Minoru:

    请按照上面所示正确连接 JP5 - JP10。 如果这些也正常、则硬件似乎不存在问题。

    正如 Chester 指出的、这可能是由于您使用的是较旧版本的 CCS。 除了尝试修补程序、您还可以确保安装您所使用的工程是与之一起编译的 CCS 版本。

    此致、
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将 CCS 更新为8.0版并解决了这个问题。

    非常感谢您的配合。