This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/CCStudio-Sitara:在 Eclipse Linux 上安装 CCS

Guru**** 2222090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/676735/linux-ccstudio-sitara-install-ccs-on-eclipse-linux

器件型号:CCSTUDIO-Sitara

工具/软件:Linux

我想在已安装在 Linux Ubuntu 16.04上的 Eclipse Oxigen C/C++ 4.7上安装 CCS 8。

我尝试按照以下说明 操作 http://processors.wiki.ti.com/index.php/Installing_CCS_over_Eclipse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    最新版本的 CCS (v6及更高版本)不支持此功能。 抱歉

    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您的回答。
    我不想在 Linux 上安装大量 IDE、但没有选择。