This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6670:6670

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6678

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/704186/ccs-tms320c6670-6670

器件型号:TMS320C6670
Thread 中讨论的其他器件:TMS320C6678

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我使用的是工具套件板 TMDSEVM6670L 和使用 嵌入式仿真器 XDS100v1的 DSP 处理器 TMSC6670。

我尝试连接到 DSP 处理器的内核、但 CCS 6.0出错(图片1)。

连接到目标时出错:
(错误-2131 @ 0x0)
无法访问设备寄存器。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。
(仿真包5.1.507.0)

我正在测试我的 PC 和评估模块 TMDSEVM6670L 之间的连接、同时测试失败(图2-6)。

请告诉我原因以及如何与 DSP 处理器的内核建立连接?

 

[开始:德州仪器 XDS100v1 USB Emulator_0]

执行以下命令:

%CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafil文件%-RV -o -F inform、logfile=yes -S pathlength -S integrity

[结果]


---- [打印电路板配置路径名]---------------

C:\Users\leshchenok\AppData\Local\Texas Instruments\
CCS\ti\0\0\BrdDat\testBoard.dat

---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------

此实用程序已选择100或510类产品。
此实用程序将加载适配器'jioserdesusb.dll'。
库构建日期为"2014年21日"。
库构建时间为'17:19:59'。
库软件包版本为'5.1.507.0'。
库组件版本为'35.34.40.0'。
控制器不使用可编程 FPGA。
控制器的版本号为'4'(0x00000004)。
控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。
此实用程序将尝试重置控制器。
此实用程序已成功重置控制器。

---- [打印重置命令硬件日志文件]-----------------

扫描路径将通过切换 JTAG TRST 信号进行复位。
控制器是具有 USB 接口的 FTDI FT2232。
从控制器到目标的链路是直接的(不带电缆)。
该软件配置为 FTDI FT2232功能。
控制器无法监控 EMU[0]引脚上的值。
控制器无法监控 EMU[1]引脚上的值。
控制器无法控制输出引脚上的时序。
控制器无法控制输入引脚上的时序。
扫描路径链路延迟已精确设置为"0"(0x0000)。

---- [用于从 PLL 生成的 JTAG TCLK 输出的日志文件]---

没有用于对 JTAG TCLK 频率进行编程的硬件。

---- [测量最终 JTAG TCLKR 输入的源和频率]----

没有用于测量 JTAG TCLK 频率的硬件。

---- [对 JTAG IR 和 DR 执行标准路径长度测试]-----

此路径长度测试使用512个32位字的块。

JTAG IR 指令路径长度测试失败。
JTAG IR 指令扫描路径卡在一个位置。

JTAG DR 旁路路径长度测试失败。
JTAG DR 旁路扫描路径卡在一个位置。

---- [对 JTAG IR 执行完整性扫描测试]-----

此测试将使用512个32位字的块。
该测试将仅应用一次。

使用0xFFFFFFFF 进行测试。
扫描测试:1、跳过:0、失败:0
使用0x00000000执行测试。
测试2字0:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
测试2字1:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
测试2字2:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
测试2字3:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
测试2字4:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
测试2字5:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
测试2字6:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
测试2字7:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
已提供前8个错误的详细信息。
该实用程序现在将仅报告失败测试的计数。
扫描测试:2、跳过:0、失败:1
使用0xFE03E0E2执行测试。
扫描测试:3、跳过:0、失败:2
使用0x01FC1F1D 进行测试。
扫描测试:4、跳过:0、失败:3
使用0x5533CCAA 进行测试。
扫描测试:5、跳过:0、失败:4
使用0xAACC3355进行测试。
扫描测试:6、跳过:0、失败:5
一些值已损坏- 83.3%。

JTAG IR 完整性扫描测试失败。

---- [在 JTAG DR 上执行完整性扫描测试]-----

此测试将使用512个32位字的块。
该测试将仅应用一次。

使用0xFFFFFFFF 进行测试。
扫描测试:1、跳过:0、失败:0
使用0x00000000执行测试。
测试2字0:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
测试2字1:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
测试2字2:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
测试2字3:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
测试2字4:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
测试2字5:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
测试2字6:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
测试2字7:扫描出0x00000000并扫描到0xFFFFFFFF。
已提供前8个错误的详细信息。
该实用程序现在将仅报告失败测试的计数。
扫描测试:2、跳过:0、失败:1
使用0xFE03E0E2执行测试。
扫描测试:3、跳过:0、失败:2
使用0x01FC1F1D 进行测试。
扫描测试:4、跳过:0、失败:3
使用0x5533CCAA 进行测试。
扫描测试:5、跳过:0、失败:4
使用0xAACC3355进行测试。
扫描测试:6、跳过:0、失败:5
一些值已损坏- 83.3%。

JTAG DR 完整性扫描测试失败。

[结束:德州仪器 XDS100v1 USB Emulator_0]

 

谢谢你/

Leschenok Ilya

+375336262533

newmail36@mail.ru

 

Pico 轮胎1.

PICTIRE 2.

Pico 轮胎3.

PICTIRE 4.

PICTIRE 5.

PICTIRE 6.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您发送如此详细的帖子。 第一条错误消息指示以下问题:
    software-dl.ti.com/.../ccsv7_debugging_jtag_connectivity_issues.html

    但是、测试连接结果表明存在以下基本问题:
    software-dl.ti.com/.../ccsv7_debugging_jtag_connectivity_issues.html

    在这种情况下、上面的链接指出了几种情况以及对此错误的解释、但遗憾的是、很难知道此问题的确切根本原因。 下面显示了一个检查清单:
    software-dl.ti.com/.../ccsv7_debugging_jtag_connectivity_issues.html

    希望这对您有所帮助、
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为我 的模块评估6670L 已损坏。 我需要一个新的。
    请告诉我您建议购买哪些新的评估模块、以提供与6670l 相同的特性、甚至更好?



    谢谢你
    Leshchenok Ilya
    newmail36@mail.ru 
    +375336262533
    +375259025099

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    新评估模块(和器件)的选择在很大程度上取决于您的应用、预算、器件成本、开发状态等

    您当前的主板是四核1.2GHz C66x 浮点数字信号处理器、因此我怀疑您需要在系统中执行并行数字信号处理。

    此 EVM 仍受到全面支持并投入生产、因此您只需获取 另一个 EVM 或发送您的 EVM 进行维修即可。  

    如果您在保持最接近的代码兼容性的同时需要额外的处理能力、则可以升级到八核1.25GHz TMS320C6678及其 自己的 EVM。  

    在上面的两个 EVM 中、我强烈建议使用具有更快内置调试探针 XDS560v2的"LE"型号。

    如果您还想向处理器中添加 ARM 内核、可将这些选项扩展到 Keystone II 器件系列 (66AK2)或 AM57x 器件系列。  

    所有这些器件仍受到完全支持并处于活动状态、但如果您对有关它们的更多详细信息感兴趣、请在器件论坛上发布问题、因为专家对此将会有更多的了解。  

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔