This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:编译器版本问题

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2274

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/697064/ccs-compiler-version-problem

Thread 中讨论的其他器件:eZ430-ChronosMSP430F2274

工具/软件:Code Composer Studio

我下载了所有 eZ430-Chronos 软件和所有 CCS 更新。 我修改了代码并获得了以下内容:

发生构建文件生成错误..
此工程是使用当前未安装的编译器版本创建的- 4.2.1 [MSP430]:

我按照说明操作并尝试 了"代码生成工具更新"、但没有成功。 我有  

Code Composer Studio

版本:8.0.0.00016

我需要将此代码导入到另一个项目中、还是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据该消息、该工程需要 v4.2.1的 MSP430编译器工具。 您是否已将该特定版本的编译器工具安装到 CCS 8.0中?

    如果您尚未执行此操作、可以按如下方式执行:

    -在 CCS 中,转至 Help 菜单-> Install Code Generation Tools Update
    -取消选中"Show only the latest versions of available software"(仅显示可用软件的最新版本)
    -选择 MSP430编译器工具的 v4.2.1  
    -完成安装过程。

    完成此操作后、CCS 应能够使用 v4.2.1编译器导入和编译工程。

    如果这不能解决问题、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我遇到以下错误:

    无法完成请求。 有关详细信息、请参阅错误日志。
    "MSP430编译器工具"将被忽略、因为已经安装了更新版本。

    我不知道如何卸载当前版本、仍然能够加载旧版本。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、

    要卸载特定版本的编译器工具、请按照 此处所述的过程操作。 完成此操作后、您应该能够安装旧版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这与有关如何查找旧版本的帖子相结合、解决了我的问题。 它已编译!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我的问题与 SEH-eZ430-RF2500应用有关。 我想稍微修改一下终端设备(ED)代码。 因此、我遵循了 SLAU273D 文档(eZ430-RF2500-SEH 太阳能收集开发工具用户指南、2009年1月–2013年7月修订版)第4.1节中的说明。

    我在 CCS (我的版本8)中看不到任何错误、除了3个警告、其中一个与编译器相关。 它说"这个项目是使用  一个当前未安装的编译器版本创建的- 4.1.5 [MSP430]"。


    我的理解是、由于我安装了最新的编译器(用于 MSP430)、这只是一个警告(不 是错误)、所以一切都应该正常。 不幸的是,这对我来说是不起作用的。 我按照文档中的说明在终端设备模式处于活动状态的情况下进行了调试。 但  终端设备在通电时不再响应。 更糟糕的是、我尝试恢复原始代码、但仍然不幸运。 我也以同样的方式使我的 Acess Point 也没有反应。 请帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我终于找到了解决方案!

    这实际上是链接器的问题。 我只需用目录"C:\ti\ccsv8\ccs_base\msp430\include"中的"lnk_MSP430F2274.cmd"文件覆盖(替换)项目中的"lnk_MSP430F2274.cmd"文件。 原因在以下链接中进行了说明: processors.wiki.ti.com/.../10424

    我建议 TI 更新 SLAC219 zip 文件中的相同内容。