This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AM5K2E02:获取跟踪错误"未设置编程位"使用 ETB 跟踪时

Guru**** 2539020 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2E05

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/697740/ccs-am5k2e02-getting-trace-error-programming-bit-is-not-set-when-using-etb-trace

器件型号:AM5K2E02
主题中讨论的其他器件:66AK2E05

工具/软件:Code Composer Studio

我正在尝试将 PC Trace 与 USB560v2 System Trace 调试器配合使用、以在执行过程中获取程序计数器的导出。 我已将内核0的传输类型设置为"ETB"、并将所有其他设置保留为默认设置。 当我应用这些设置并单击 Run Analyzer 按钮时、我会得到一个"Programming Bit Not Set"(未设置编程位)的跟踪错误。 附件是错误的屏幕截图。

有什么想法、这意味着什么、我如何解决?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目前、我没有这个特定的电路板来测试这个功能、但是我会尝试得到一个电路板来重现这个情况。 它可能是配置 XML 文件缺少信息。

    给您带来的不便、我深表歉意、
    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、

    您是否有机会了解此问题?

    谢谢、

    努里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nuri、

    对于此问题上的巨大延迟、请深表歉意;只有现在我才能够获得66AK2E05电路板来测试此问题。  

    遗憾的是、我无法在 CCSv7.4.0和 CCSv8.1.0中重现此问题- PC Trace 正确完成设置并在两个版本中捕获数据流。  

    e2e.ti.com/.../2018_2D00_07_2D00_10_5F00_11h07_5F00_39.mp4

    两个可能有帮助的详细信息:

    -在跟踪设置过程中,单击小的红色箭头以重置所有内容

    -如果不起作用、请关闭 CCS 并删除\Users\user\.TI-trace 中的 Trace 临时目录

    这两个选项应该足以删除阻碍良好连接的任何可能的临时设置。   

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔