This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:Windows 10 CCS 8.1无符号驱动程序

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/703858/ccs-windows-10-ccs-8-1-unsigned-drivers

工具/软件:Code Composer Studio

我正在尝试在 Windows 10 1803上为 CCS 8.1构建一个静默安装程序、由于驱动程序未签名、因此我发现这是不可能的。  这是其中一个问题,第二个问题是它不能正确记录应答文件,每次使用--save-response 文件时都会显示一条错误消息。  如果有任何见解,将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Todd、

    您可以压缩安装日志并将其附加到此处吗?  

    此外、在尝试创建响应文件时会出现什么错误? 请确保您在中创建它的目录存在且可由您写入。

    谢谢、

    丹麦语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    缺少更新表明您已解决此问题、此主题将关闭。 如果有任何待处理的问题、请随时重新打开。

    此致、
    拉斐尔