主题中讨论的其他器件:MSPWARE、 ENERGIA、 MSP-EXP430FR2433
工具/软件:Code Composer Studio
如何将 CCS Cloud 项目配置为与 MSPWare DriverLib 链接?
上下文:
我是 C/C++领域经验丰富的软件开发人员、使用 Eclipse IDE、Energia IDE、Github、GDB、 等等
Ubuntu 主机。 之前安装并使用过 CCS Cloud、但现在只是在播放。 我有一个 MSP-EXP430FR2433 Launchpad (以及其他 Launchpad)
我已经使用 Eclipse IDE 编写了代码并根据 DriverLib 进行了编译 、但没有进行链接。 现在、我可以继续在 Eclipse 中配置 Eclipse 项目、方法是将一些 DriverLib 源软链接到项目中、以便进行编译和链接、并配置交叉编译到 MSP430等 但我认为切换到 CCS Cloud 可能会更容易、其中 用于交叉编译到目标 MSP430的所有配置都是内置的、并且已经完成。
另一个问题是:一旦您将 Github 存储库导入到 CCS Cloud 中(该存储库中没有 CCS 项目)、您如何利用它创建项目? 到目前为止、我所做的只是将 Github 存储库导入到工作区中、并将/src 目录复制到空的 CCS 工程中。
一般而言、我正在寻找 CCS Cloud 的基本用户指南、其中简要介绍了如何管理项目、即从现有 Github 存储库创建项目、配置项目以链接到其他库。