This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6421:在 CCS8中集成 DSPBIOS 5.31.06

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/703736/ccs-tms320c6421-integration-of-dspbios-5-31-06-in-ccs8

器件型号:TMS320C6421

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我们有一个在 TMS320C6421上运行的应用、在 XP PC 上使用 CCS3.3进行开发。

此应用使用 DSPBIOS 5.31.06。

我正在尝试在装有 Windows 7和 CCS8的 PC 上移动它。 我可以在这台新 PC 上安装 DSPBIOS。

问题是、我无法使 CCS8识别此 DSPBIOS、因此它会出现以下错误消息:

!错误:这个项目有 DSP/BIOS 内容、但是当前没有安装 DSP/BIOS 工具。 请安装 DSP/BIOS 工具并重新迁移此项目。

我找到了有关将 DSPBIOS 迁移到 CCS 4或5的帖子、但它不适合和起作用...

您能为我提供在 CCS8中包含此 DSPBIOS 的步骤吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    遗憾的是、CCSv8无法与此版本的 DSP/BIOS 配合使用。 您必须强制将其更新为较新的版本、如 BIOS 5.42。

    这种努力只有在新的开发中才值得;如果项目处于维护模式、我肯定会尝试在虚拟机中重新创建原始开发环境。 您仍然可以使用 CCSv8加载和调试代码、但仍然缺少先前版本中可用的所有 DSP/BIOS 实时分析工具。

    如果要迁移、可以从 CCS App Center (菜单 View -> CCS App Center)下载 DSP/BIOS 5.42的更新版本。 在打开的视图中、向下滚动到"Standalone Software"部分并单击 DSP/BIOS v5的下载按钮。

    希望这对您有所帮助、
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、感谢您的输入、
    您是否知道 DSPBIOS 5.31.06和5.42之间在 TMS320C6421方面是否存在差异?
    Cecile
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cecile、

    尽管这两个版本之间确实有很多变化(尤其是我之前提到的调试支持)、 DSP/BIOS 发行说明 保证了二进制级别的兼容性。 此外、从版本说明的内部、查看 DSP/BIOS 设置指南部分 、该部分提到了执行迁移的一些附加详细信息。 此外、您还必须更新编译器、因为 DSP/BIOS 5.4使用较新版本进行了测试。

    如果您想继续迁移、除了 DSP/BIOS 之外、您还需要安装 C6000编译器7.x 版(也可从 CCS 应用中心获取、但在"Code Composer Studio Add-Ons"部分中找到。

    我还会尝试使用 传统导入向导将原始 CCSv3.3工程导入到 CCSv8中。

    一些讨论提到了这种迁移、并且可能有助于理解过程以及旧 Eclipse IDE 与新 Eclipse IDE 之间的更改:

    https://e2e.ti.com/support/development_tools/code_composer_studio/f/81/p/368681/1301918#1301918 

    https://e2e.ti.com/support/development_tools/code_composer_studio/f/81/t/490565 

    https://e2e.ti.com/support/development_tools/code_composer_studio/f/81/p/62195/224676#224676 

    希望这对迁移有所帮助。

    此致、

    拉斐尔