This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:由于.out 文件被 CCStudio 锁定、CCS 生成失败

Guru**** 2551590 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO, CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/703904/ccs-ccstudio-ccs-build-failure-due-to-out-file-being-locked-by-ccstudio

器件型号:CCStudio
主题中讨论的其他器件: CC2640

工具/软件:Code Composer Studio

Windows 10 Home Edition、64位。

Code Composer Studio
版本:8.0.0.00016

很多时候、CCS 编译操作在运行链接器后失败、链接器无法访问现有的.out 文件来生成最终输出文件。 Windows 操作无法删除.out 文件、windows 错误消息:

因为该文件在 CCStudio 中打开

关闭文件并重试

如果 CCS 被关闭并重新打开、它会起作用、但是在几个构建后、这个错误将再次发生。

有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CCS 版本:8.1.0.00011:相同问题。
    锁定.out 文件后,"Project=>clean"也会失败。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否在 CCS 中显示错误消息的屏幕截图? 您使用哪些目标器件/编译器工具进行构建?

    调试器是否与您正在执行构建的同时运行?

    是否有特定的步骤序列可触发此行为? 这些信息可以帮助我们重现该行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最可能的原因是 Microsoft。
    安装 CCS 版本:8.1.0.00011:.out 文件被锁定
    卸载8.1.0.00011并安装8.1.0.00011:.out 文件已锁定
    重新启动窗口:文件访问问题在~ 1小时内不可重现。
    目标器件:CC2640
    编译器工具:CCS 默认值
    硬件物理断开、调试器会话从未启动。