This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C1294NCPDT:新安装 CCS 和新简单工程后出现构建错误

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1290NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/703906/ccs-tm4c1294ncpdt-build-error-after-new-install-of-ccs-and-new-simple-project

器件型号:TM4C1294NCPDT
主题中讨论的其他器件:TM4C1290NCPDT

工具/软件:Code Composer Studio

我在实验室 PC 上执行了 CCS 6.1、2的全新安装,并完成了我通常在以前成功使用过的其他 PC 上安装 CCS 的步骤。  这些工具设置为针对 Tiva TM4C1294NCPDTCPU 进行构建。 在安装和设置 CCS 后、 我在名为 delme 的 C 驱动器根目录下的新目录中创建了一个新的项目/简单的 hello world 项目、我创建了一个新的工作区文件夹和新的项目文件夹、因此就我创建的新项目而言、一切都是干净的。  

 

构建失败、因为它在路径 C:\Users\MyUsername\AppData\Local\Temp\中、如您在下面的编译器输出中以粗体显示的那样。  我不知道 C:\Users\l235766\AppData\Local\Temp\是什么、但我认为这就是问题所在。  我认为安装 CCS 可以解决这个问题、因为您可以在 PC 上安装多个版本的 CCS、而不会相互影响。  
我认为问题是 PC 中的问题、但我不知道可能是什么。  PC 为 Windows XP。

谢谢、

道格

 

****为项目 mtProj 构建配置调试****

"C:\\ccs6p1p2\\ccsv6\\utils\\bin\\gmake"-k all
subdir_rules.mk:7:目标'main.obj'的配方失败
Process_begin:CreateProcess (C:\Users\l235766\AppData\Local\Temp\make547532-1.bat、C:\Users\l235766\AppData\Local\Temp\make547532-1.bat、...) 失败。
make (e=2):系统找不到指定的文件。

gmake:***[main.obj]错误2.
subdir_rules.mk:14:目标'tm4c1290ncpdt_startup_ccs.obj'的配方失败
Process_begin:CreateProcess (C:\Users\l235766\AppData\Local\Temp\make547532-2.bat、C:\Users\l235766\AppData\Local\Temp\make547532-2.bat、...) 失败。
make (e=2):系统找不到指定的文件。

gmake:***[tm4c1290ncpdt_startup_ccs.obj]错误2.
gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。

****构建完成****