This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-TS430DA38:错误:未知器件

Guru**** 2847390 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-TS430DA38, MSP-FET, MSP430G2755

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/703060/ccs-msp-ts430da38-error-unknown-device

器件型号:MSP-TS430DA38
主题中讨论的其他器件: MSP-FETMSP430G2755

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我有 MSP-TS430DA38板、插座中有 MSP430G2755 MCU。 该板通过 JTAG 连接器通过 MSP-FET 与我的 PC 相连。 连接到我的 PC 时、MSP-FET 确实会显示绿色。

我从 Resource Explorer (msp430g2x55_ADC10_01.c)导入了 ADC10操作的示例代码、以查看是否可以正确连接。

我进入了目标配置并选择了 msp430g2755。 代码构建成功、但当我尝试将其刷写到电路板上时、会出现错误:未知器件。

我是否缺少某种设置? 请帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    检查 MSP-TS430DA38目标板上的跳线设置。 我怀疑您未通过 JTAG 正确连接或未为器件加电。

    此致、

    James

    MSP 客户应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢! 是的、我缺少正确的跳线连接