This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379S:适用于 TMS320F28375S 的最旧 CCS IDE 和 CGT

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/703297/ccs-tms320f28379s-the-oldest-ccs-ide-and-cgt-for-tms320f28375s

器件型号:TMS320F28379S

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

您能否推荐最旧版本的 CCS 和 C28-CodeGenerationTool、它对 F28375S 是安全的?

根据我的客户、他们在使用 CCS v4和 CGT TI_v5.2.9时获得了最佳性能。

他们更喜欢选项-no_fast_branch 有效的版本。 我听说该功能对于他们的 C 代码生成工具很有用。 SPRU514i.pdf 已弃用此选项、但其相应版本和时间对我而言不确定。


但我对 CCS-IDE 和 CGT 版本有以下问题:

# CGT TI_v5.2.9 (2010年12月)可能早于 F28375S (DS 中为2014年8月)。

# CCSv550可能不支持 F28375S。 它在新项目对话框中未显示 F28375S。

#勘误表"FPU:FPU 到 CPU 寄存器移动操作之前的任何 FPU 2p 操作"建议使用 CGT v6.1.2或更高版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、我们建议使用 CCS 和编译器工具的最新版本来利用所有错误修复和功能增强、除非有非常令人信服的理由保持较旧版本。

    [引用 user="Hideaki Nambu">他们更喜欢选项-no_fast_branch 有效的版本。 我听说该功能对于他们的 C 代码生成工具很有用。 SPRU514i.pdf 已弃用此选项、但其相应版本和时间对我而言不确定。

    编译器工具的 v6.4.x 一直支持该选项。 已弃用从 v15.9.0.STS 开始的版本。 我建议他们尝试使用更新版本中的--ramfunc 选项来查看它在其应用程序中的工作原理。

    [引用 user="Hideaki Nambu"]

    # CGT TI_v5.2.9 (2010年12月)可能早于 F28375S (DS 中为2014年8月)。

    # CCSv550可能不支持 F28375S。 它在新项目对话框中未显示 F28375S。

    #勘误表"FPU:FPU 到 CPU 寄存器移动操作之前的任何 FPU 2p 操作"建议使用 CGT v6.1.2或更高版本。

    [/报价]

    由于所有这些原因、最好改用较新版本的 CCS 和编译器工具。 我建议他们从最新的 CCSv8开始(因为 CCS 本身不会影响代码性能)以及随附的编译器工具。 然后、他们可以使用较早版本的编译器工具测试性能、以查看它们是否获得了显著的增益。 我不建议使用 v6.4.x 编译器工具。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aartis、
    谢谢你。 很好。 非常清楚。