This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2564:错误#10263:已指定主存储器范围

Guru**** 2125700 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/701105/ccs-cc2564-error-10263-main-memory-range-has-already-been-specified

器件型号:CC2564

工具/软件:Code Composer Studio

我正在使用 msp432平台来实现 cc2564  

我已按照用户指南中提到的步骤设置软件和硬件

我导入了 CCS 并选择了调试选项

出现以下错误

请提前解决此问题

"C:/TI/Connectivity/CC256X BT/CC256x MSP432 Bluetopia SDK/4.0.3.0/Platforms/MSP-EXP432P401R/CCS/msp432p401r.cmd"、第43行:错误#10263:已指定主存储器范围
"C:/TI/Connectivity/CC256X BT/CC256x MSP432 Bluetopia SDK/4.0.3.0/Platforms/MSP-EXP432P401R/CCS/msp432p401r.cmd"、第43行:错误#10264:主存储器范围与现有存储器范围主要内容重叠
"C:/TI/Connectivity/CC256X BT/CC256x MSP432 Bluetopia SDK/4.0.3.0/Platforms/MSP-EXP432P401R/CCS/msp432p401r.cmd"、第44行:错误#10263:信息存储器范围已指定
"C:/TI/Connectivity/CC256X BT/CC256x MSP432 Bluetopia SDK/4.0.3.0/Platforms/MSP-EXP432P401R/CCS/msp432p401r.cmd"、第44行:错误#10264:信息存储器范围与现有存储器范围信息重叠
"C:/TI/Connectivity/CC256X BT/CC256x MSP432 Bluetopia SDK/4.0.3.0/Platforms/MSP-EXP432P401R/CCS/msp432p401r.cmd"、第45行:错误#10263:SRAM_CODE 存储器范围已指定
"C:/TI/Connectivity/CC256X BT/CC256x MSP432 Bluetopia SDK/4.0.3.0/Platforms/MSP-EXP432P401R/CCS/msp432p401r.cmd"、第45行:错误#10264:SRAM_CODE 存储器范围与现有存储器范围 SRAM_CODE 重叠
"C:/TI/Connectivity/CC256X BT/CC256x MSP432 Bluetopia SDK/4.0.3.0/Platforms/MSP-EXP432P401R/CCS/msp432p401r.cmd"、第46行:错误#10263:SRAM_DATA 内存范围已指定
"C:/TI/Connectivity/CC256X BT/CC256x MSP432 Bluetopia SDK/4.0.3.0/Platforms/MSP-EXP432P401R/CCS/msp432p401r.cmd"、第46行:错误#10264:SRAM_DATA 内存范围与现有内存范围 SRAM_DATA 重叠
"C:/TI/Connectivity/CC256X BT/CC256x MSP432 Bluetopia SDK/4.0.3.0/Platforms/MSP-EXP432P401R/CCS/msp432p401r.cmd"、第85行:警告#10190-D:正在重新定义绝对符号"WDTCTL_SYM"
错误#10056:重新定义符号"interruptVectors ":首先在"./startup_msp432p401r_ccs.obj"中定义;在"./Platforms/MSP-EXP432P401R/ccs/msp432_startup_ccs.obj 中重新定义
备注#10371-D:(ULP 1.1)未检测到使用低功耗模式状态更改指令
错误#10010:链接期间遇到错误;未构建"PBAPDemo.Out"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    是否运行默认/未修改的代码或是否对其进行了更改?

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是 AM 运行默认/未修改的代码

    提前感谢

    Ajay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这有点奇怪。 您曾使用"Project/Import CCS Project"将演示项目导入 CCS 以进行编译吗? 您正在构建哪个演示项目?
    从错误消息中、似乎有链接器命令文件的副本。 您使用的是哪个 CCS 版本?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我使用"Project/Import CCS Project"将演示项目导入到 CCS 中
    我正在构建 PBAP 演示项目
    CCS 版本8.0.0

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用的是 CCS 版本7.4.. 但是,这不应该是一个问题。 由于某种原因、您似乎拥有相同链接器命令文件的两个副本、因此它会抱怨这些错误。 尝试删除/清理您的工作空间、然后重新开始导入项目。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这似乎是您的机器的本地问题。 我们看不到这个问题。 我现在要关闭线程。。。 如果您认为发布的 SDK 存在问题、请重新打开。

    谢谢