This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C5515:Code Composer 不会发送项目进行编译

Guru**** 2782835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/702659/ccs-tms320c5515-code-composer-wont-send-project-for-compilation

器件型号:TMS320C5515

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我有一个在 code composer v6.x 中创建的 C5515项目

我已将其导入到运行 Code Composer v8.1.0.00011的新计算机中。

我现在已经下载并安装了 TI v4.4.1编译器(我最初不知道它没有随 Code Composer 的版本 v8一起提供)。

当我单击项目的构建按钮时、没有任何反应、在输出窗口中没有编译器的输出、也没有任何反应。

就好像 IDE 从未将项目发送到编译器一样。

我注意到、我的导入项目也被选中时从未以粗体显示项目名称(请参阅随附图片)。

但是、如果我在 Code Composer 的 V8中从头开始创建一个新项目、当按下构建按钮时、它将被发送以进行编译。

有什么想法吗?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Benjamin Michaud"]我已将其导入到运行 Code Composer v8.1.0.00011的新计算机中。

    您是否使用菜单 Project->Import CCS Projects 进行了导入?

    它可能与最初创建工程的方式或版本有关。 使用 CCSv6编译项目是否正常?

    如果您可以压缩项目并将其附加到此处、我们可以尝试重现问题并查看可能发生的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我确实使用 Project->Import CCS Project 进行了导入。

    该项目在 CCSv6中构建良好。

    是否有方法可以直接将项目发送给您?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Benjamin Michaud"]我是否可以通过某种方式将项目直接发送给您?

    如果您将 鼠标悬停在论坛主题中的屏幕名称上  ,则会出现一个弹出框,您可以在其中单击发送私人邮件。
    在出现的消息撰写界面中、使用回形针图标附加项目的 zip 文件。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已随项目一起发送了一条消息。
    如果您没有收到该项目、请告诉我。
    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我收到了。 感谢您分享该项目。 我将查看并在有更新时返回给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们的版本控制系统忽略了某些文件、其中一些文件是项目文件。
    从另一台计算机获取项目后、版本控制所有导入的内容。
    谢谢!