This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:从远程搜索打开文件时、内存分配视图会创建 java.lang.NullPointerException

Guru**** 2181560 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/703027/ccs-memory-allocation-view-creates-java-lang-nullpointerexception-when-opening-file-from-remote-search

Thread 中讨论的其他器件:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的专家:

当我从远程搜索中打开文件编辑器或激活包含通过远程搜索找到的文件的编辑器时,错误日志文件中出现以下错误:

!Entry org.eclipse.ui.workbench4 2 2018-06-26 17:08:56.517
!从插件调用代码时出现消息问题:"org.eclipse.ui.workbench"。
!堆栈0
java.lang.NullPointerException
   com.ti.ccstudio.project.ui.views.internal.memalloc.MemoryAllocationView.doUpdateActions(MemoryAllocationView.java:999)
   com.ti.ccstudio.project.ui.views.internal.BaseProjectView.updateView(BaseProjectView.java:171)
   com.ti.ccstudio.project.ui.views.internal.BaseProjectView$1.selectionChanged(BaseProjectView.java:62)
   org.eclipse.ui.internal.e4.compatibility.SelectionService.notifyListeners(SelectionService.java:239)
   org.eclipse.ui.internal.e4.compatibility.SelectionService.notifyListeners(SelectionService.java:172)
   org.eclipse.ui.internal.WorkbenchWindow$WWinPartService.partActivated(WorkbenchWindow.java:3011)
(笑声)
   sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
   sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
   java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
   org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:653)
   在 org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun (Main.java:590)
   org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1499)

这仅在打开存储器分配视图时进行记录。

我假设这是一个错误。 有人可以解决这个问题吗? 提前感谢您!

我在 Windows 7 64位下使用 CCS 8.1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    这很容易重现、看起来像是一个明显的错误。 我为此开了一个 TT。 跟踪 ID:CCSIDE-3361

    谢谢
    Ki