This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2808:CCS v6.2.0.00048更新历史记录

Guru**** 2540470 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/695966/ccs-tms320f2808-ccs-v6-2-0-00048-history-of-updates

器件型号:TMS320F2808

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

请有人告诉我、在 CCS 中可以找到已完成更新的摘要吗?

我一直在使用 CCS v6.2.0.00048。 我几个月没有使用它。 现在、只要我需要使用它

我无法编译以前能够编译的源代码。 所以我有一个想法

我出现问题的原因可能是一些更新已经完成。

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您应该能够通过安装日志找到更新历史记录:
    processors.wiki.ti.com/.../Troubleshooting_CCSv6

    但是、这些更新是否是生成错误的根本原因(假设您仍在使用相同的编译器版本)值得怀疑。 您看到的确切构建错误是什么?

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    非常感谢您的反应。 期间出现以下错误

    链接:

    未定义的首次引用
    符号
    ------ --------
    _ausschalten_FZGEN ./XYZ。obj
    ausschalten_mw    ./XYZ。obj
    _fzgen_berechnen    ./XYZ.obj
    pruefe_ein_aus      /XYZ.obj
    Set_max_power      /XYZ.obj
    _STATUS_LEed          /XYZ.obj

    错误#10234-D:未解析的符号仍然存在
    错误#10010:链接期间遇到错误;未生成"XYZ.OUT"
    gmake:***[XYZ.OUT]错误1
    gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成

    我更改了一些无符号整型字面量值。 我没有做过任何事情

    其他更改。 然后我尝试编译原始源代码

    而不进行任何更改、结果完全相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此错误是常见的链接器错误。 详情见以下链接:
    software-dl.ti.com/.../sdto_ccs_build-errors.html

    要检查的关键是确保项目正确引用定义这些符号的库(通常在链接器设置中)。 检查库搜索路径和库列表。

    如果这些符号应该来自属于项目一部分的源文件、请确保这些源文件仍被添加到项目中。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    缺少的符号与属于我的项目的源文件有关。 我已经验证了源文件仍会添加到项目中。 我观察到了三个奇怪的事情:

    a)上述错误不 规律地发生(有时编译成功、即使在开头为 clean)

    b)缺失的符号仍然不同、这取决于编译

    C)每当我忽略错误消息并在不清除的情况下尝试重建时、编译成功、但生成二进制文件

      每个构建都有不同的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是非常奇怪的行为、我需要一个可重现的测试案例来进一步调查。 是否可以提供一个? 如果您不想公开共享、请通过私人消息与我联系。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ki、
    我刚刚在私人消息附件中向您发送了我的 CCS 项目。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题已离线解决。 确定问题是由计算机上运行的某些安全软件引起的。

    Ki