This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/66AK2H14:创建新的 RTSC 工程

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/702515/ccs-66ak2h14-creating-a-new-rtsc-project

器件型号:66AK2H14

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

希望你们做得好、

创建新的 RTSC 工程时、我遇到了一个问题、这两个文件都丢失了。

如果我未能完成任何步骤或需要安装任何软件包、请向我提供指导。

谢谢你  

Murtaza Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您可以在这里看到创建新 RTSC 工程后我得到的结果。 在编译时、我会收到以下错误消息

    说明资源路径位置类型此项目不包含可生成的 RTSC 配置(.cfg)文件。 为了使它能够生成、这个项目必须包含一个未从构建中排除的 RTSC 配置文件。 hello world hello world 问题"

    注:第一条注释中的屏幕截图不是我从互联网复制的项目、以供参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您需要将有效的 RTSC cfg 文件添加到您的 RTSC 工程中。 如果您是从头开始创建新项目、我建议您在新建 CCS 项目向导中开始使用现有的 SYS/BIOS 模板之一(最小或典型)。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你 Ki:)