This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377S:C28xx_CPU1:闪存编程器:警告:配置的器件(TMS320F28377S)与检测到的器件()不匹配

Guru**** 2528920 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S, UNIFLASH, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/700911/ccs-tms320f28377s-c28xx_cpu1-flash-programmer-warning-the-configured-device-tms320f28377s-does-not-match-the-detected-device

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件: UNIFLASHC2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我将使用一些具有 TMS320F28377S 处理器的定制板。 我有两批板、除了丝网、其他所有板都是一样的、可能还有 CPU 芯片制造批次。 一个批次闪存正常、另一个批次提供内存验证/程序加载错误。

目前、当我尝试闪存时、我收到以下错误:

C28xx_CPU1:GEL 输出:
内存映射初始化完成
C28xx_CPU1:闪存编程器:警告:已配置的器件(TMS320F28377S)与检测到的器件()不匹配。 闪存编程操作可能会受到影响。 请考虑修改您的目标配置文件。
C28xx_CPU1:闪存编程器:擦除扇区 A 时出错。检测到 OTP 校验和不匹配。 操作已取消(4)。
C28xx_CPU1:文件加载程序:内存写入失败:未知错误
C28xx_CPU1:GEL:文件:C:\LaunchPoint Software\controller\F2837x_flash\controller.out:加载失败。

在 UNIFLASH 中、"erase flash memory"命令提供以下错误:

[6/19/2018、7:07:15 PM] [INFO_C28xx_CPU1:GEL 输出:存储器映射初始化完成
[6/19/2018、7:07:15 PM] [INFO_C28xx_CPU1:正在擦除闪存...
[6/19/2018、7:07:16 PM] [INFO_C28xx_CPU1:PLL 配置状态= 1. PLL 配置成功。
[6/19/2018、7:07:18 PM] [INFO_C28xx_CPU1:擦除闪存组0、扇区 A
[6/19/2018、7:07:18 PM] [错误] C28xx_CPU1:闪存编程器:擦除扇区 A 时出错。检测到 OTP 校验和不匹配。 操作已取消(4)。
[6/19/2018、7:07:18 PM] [错误] C28xx_CPU1:闪存编程器:擦除闪存时出错。 请检查设备是否已锁定。

我能够正确闪存的 CPU 芯片顶部显示如下:

TMS320
F28377SPZPT
YFC-6AAYP7W
G4

不起作用的示例如下:

TMS320
F28377SPZPT
YFC-74C41YW
G4

我正在使用 CCSv8、并尝试了 XDS510USB 仿真器和 xds100v2。 xRSN 引脚被拉高、测量值为3.1V -因此我假设它没有卡在复位状态。 我使用了多个不同的板、它们都给出了类似的错误。

 谢谢、

Vishaal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vishaal、

    感谢您将此事告知我们。 由于器件报告了 OTP 校验和不匹配错误、我可能会请求您在与我们的制造团队确认后提交这些器件以用于 FA。

    关于警告"C28xx_CPU1:闪存编程器:警告:已配置的器件(TMS320F28377S)、与检测到的器件()不匹配":能否确认在创建目标配置文件时选择的器件(xml)?

    谢谢、此致、
    Vamsi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vamsi、

    我的项目目录中唯一的.xml 文件已附加。

    e2e.ti.com/.../HVPM_5F00_Sensorless_5F00_linkInfo.xml

    如果您是指目标配置文件(.ccxml)、网站不允许我附加它。 ccxml 文件中的文本如下所示:

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    感谢您的回答、

    Vishaal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vishaal、

    感谢您的更新。 是的、我询问选择用于配置 CCXML 的器件-您的 CCXML 对于要使用的器件看起来是正确的。

    我正在与我们的制造团队就此展开合作。 将为您提供最新信息。

    谢谢、此致、
    Vamsi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vishaal、

    在发生故障的设备上、您能否运行 C:\ti\c2000Ware_1_00_04_00\device_support\f2837xd\examples\dual\flash_programming 中提供的闪存编程示例?

    我想知道故障单元上的 Fapi_setActiveFlashBank (Fapi_FlashBank0)函数调用的返回值。

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vamsi、

    尝试运行此程序时出现相同的错误:

    C28xx_CPU1:GEL 输出:
    内存映射初始化完成
    C28xx_CPU1:闪存编程器:警告:已配置的器件(TMS320F28377S)与检测到的器件()不匹配。 闪存编程操作可能会受到影响。 请考虑修改您的目标配置文件。
    C28xx_CPU1:闪存编程器:擦除扇区 A 时出错。检测到 OTP 校验和不匹配。 操作已取消(4)。
    C28xx_CPU1:文件加载程序:内存写入失败:未知错误
    C28xx_CPU1:GEL:文件:C:\ti\c2000Ware_1_00_04_00\device_support\f2837xs\examples\cpu1\flash_programming\cpu01\ccs\cpu1_flash\flash_programming_cpu01.out:加载失败。


    尝试擦除存储器时、错误似乎会发生。

    如果我完全无法刷写程序、是否有方法查看函数的返回值?

    谢谢、
    Vishaal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vishaal、

    我知道。

    您是否在该故障器件上至少成功编程一次? 或者您无法对该故障器件进行编程?

    谢谢、此致、
    Vamsi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vamsi、

    我从未能够对故障器件进行编程-我现在尝试对4个或5个器件进行编程、但所有器件都有相同的故障。 我查看了组件 BOM 以及布局的每一层、并比较了工作板和故障板、它们是相同的、但工作批次和故障批次上分别显示 YFC-6AAYP7W 和 YFC-74C41YW 的 CPU 芯片标记除外。

    它们是在同一个电路板室内制造和组装的、所有电源都显示了正确的电压。

    谢谢、
    Vishaal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vishaal、

    感谢您的确认。
    这有助于进一步调试。

    谢谢、此致、
    Vamsi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vishaal、

    请联系您当地的 FAE 以启动故障分析的退货流程。
    如果您需要帮助、请告诉我。

    谢谢、此致、
    Vamsi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vishaal、

    最后一个问题:您是否更改了 Flash 插件 GUI 中的任何设置或是否使用了默认设置? 如 PLL 等

    谢谢、此致、
    Vamsi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vamsi、

    一切都是默认值-我尝试刷写故障器件时使用的设置与我成功刷写工作电路板时使用的设置相同。

    什么是 FAE、如何联系他们? 这是德州仪器的一个部门吗?

    谢谢、
    Vishaal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vishaal、

    请回复我离线向您发送的朋友请求。 我们可以在此处讨论更多详细信息。

    谢谢、此致、
    Vamsi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vishaal、

    很高兴与您离线处理此问题、并因电路板问题而关闭。

    谢谢、此致、
    Vamsi