This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4405:在外部 AFE4405上执行初始参数

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4405

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/697297/afe4405-implement-initial-parameters-on-external-afe4405

器件型号:AFE4405

您好!

我在使用 Nordic nRF52 microContoller 制造的外部电路板上使用 AFE4405。 通过 GUI、我已经放置了适合我的时间设置(寄存器)并保存了它们。

现在、我想将外部 AFE4405上的这些设置/参数保存为初始设置、以便在唤醒时始终具有这些设置。 如果我必须使用新值来设置寄存器、那么我可以更改哪些寄存器、哪些不可以更改。 实际上、我尝试初始化所有寄存器、就像我在 GUI 中找到的寄存器(在"低级配置"选项卡下)、但它不起作用、我认为这是由于某些寄存器无法/不应更改。

如果您需要有关我如何使用 AFE4405的更多信息、请告诉我、我很乐意在"详细信息"中找到。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    由于 AFE4405仍处于 NDA 状态、让我们将此讨论脱机。

    此致、
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prabin、您好!

    好的、我已经向您发送了一个请求。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabin、您好!

    我仍然需要一个问题的答案,我无法与您联系?
    我们如何使这一对话脱机?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    您可以通过 yadav@ti.com 联系我。

    此致、
    Prabin