This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C123GH6PGE:CCS 主题和颜色。 一个设置我无法更改

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/697043/ccs-tm4c123gh6pge-ccs-themes-and-colors-one-setting-i-cannot-change

器件型号:TM4C123GH6PGE

工具/软件:Code Composer Studio

大家好。  我很愚蠢地问这个问题、但我已经在论坛上通读了它、并在 CCS V7和 V8中看到了它。   

在下面的图片中、有一个有关此位代码的白色背景:

#ifdef __cplusplus
extern "C"
{
#ifdef 调试
{
void __error__(char *pcFilename,uint32_t ui32Line)
}
#endif
}
#endif 

我已经完成了所有可能的颜色设置、以便将任何看起来像这种颜色的颜色更改为不同的颜色。   

我知道它不是那么重要、但它相当烦人。 提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    我相信我们在这里正在寻找非活动代码突出显示。

    因此、对于我来说、调试尚未定义、因此#ifdef 具有灰色背景。

    此选项有点难找到。

    在首选项对话框中、单击左下角的显示高级设置。  然后访问此处:

    它位于右侧的外观颜色选项中。  我把这变成了一个丑陋的东西。  您可以在此处看到更改:

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    非常感谢。  我没有意识到这里有编辑外观设置。  修复了,非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒!