This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377S:SCI 回送示例终端不工作

Guru**** 1983025 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/702099/ccs-tms320f28377s-sci-echoback-example-terminal-not-working

器件型号:TMS320F28377S

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我对 Code Composer Studio 比较陌生、在查看终端时遇到问题。 我使用 的是 sci_echoback_cpu01示例。 目前、示例代码位于我的项目中。 每当我调试并打开终端以获得正确的 COM 编号时、终端会说它已关闭。 我认为这是因为它在调试模式下运行。

 

那么、我如何在调试时运行终端呢? 有可能吗? 如果是、是否有人可以指导我进行分步过程? 谢谢。  

乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乔治

    您似乎在目标配置文件中添加了 UART 通信、是这样吗? 这对于正常的 JTAG 调试来说是不必要的、它用于不同的用例。  

    打开目标配置文件(.ccxml)并删除添加的 UARTConnection。 然后重新启动调试会话、并尝试使用"Terminal"视图打开 COM 端口。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您回复 Aartis! 现在、我可以在调试时打开终端。 尽管在调试模式下单击"恢复"按钮时、终端不会显示任何消息。 我是否错过了什么? 我希望终端将显示:

    大家好!

    您将输入一个字符、DSP 将回显它!

    输入字符:

    显示消息后、它应该等待我在终端中输入一个输入。 此外、我无法在终端中键入任何内容。

    我尝试遵循此帖子、并将 SW1设置为:  

    但它不起作用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乔治

    有关运行 SCI Echoback 示例的最后一个问题更适合 C2000器件论坛。 您能否在 C2000论坛中为此发布一个新的帖子、因为这两个问题的管理和区分将会更容易。

    由于使用"Terminal"视图时的原始问题已得到解答、我将此主题标记为"Answered (已应答)"。 谢谢。