This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432E401Y:1527098647633_00002427

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/697910/ccs-msp432e401y-1527098647633_00002427

器件型号:MSP432E401Y

工具/软件:Code Composer Studio

在 CCS Cloud 中、我尝试从 MSP432E401Y SDK 运行"empty"示例、但收到错误消息:

"subdir_rules.mk:7:目标'MSP_EXP432E401Y.obj'的配方失败"../MSP_EXP432E401Y.c"、

第60行:致命错误#1965:无法打开源文件"ti/drivers/adc.h"

第60行是"ti/drivers/adc.h"的 include 调用、如何解决此问题?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Colten、
    空示例有多种变体。 您使用的是哪一个? 您能否提供与您正在使用的链接?

    例如、这个为我成功导入和构建:
    dev.ti.com/.../

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ki、

    您链接到的是我加载到 CCS 云中的示例。 我发现、如果我将空示例加载到云中的新会话中、内核会自动加载该示例。 但是、当我尝试加载和构建另一个项目时、内核似乎不合作。

    例如、我在 SDK 插件 TI15.4 Stack 部分下将 MSP432E401Y 的收集器示例加载到我的 CCS 云的空会话中、然后构建良好。 然后、我将示例和网络服务下普通 MSP432E4 SDK 中的 HttpGet 示例加载到同一会话中。 这不会引入新的内核程序、也不会构建、因为它发现错误、说它无法打开源文件。

    正常的 SDK 程序内核与 MSP432E401Y 的 SDK 插件内核之间是否存在兼容性问题、或者我是否做错了?

    感谢你的帮助
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Colten Stanger"]我 在 SDK 插件 TI15.4 Stack 部分下加载 MSP432E401Y 的收集器示例[/quot]

    我在 Resource Explorer 中找不到此示例。 您能否提供直接链接?

    [引用 user="Colten Stanger"]然后,我将正常 MSP432E4 SDK 中的 HttpGet 示例加载到同一会话中的示例和网络服务下。[/quot]

    我已经将这个导入到了我的现有云工作区、到目前为止没有任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、我不知道如何像以前那样输入短链接

    dev.ti.com/.../
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在尝试向收集器程序添加以太网功能。 这就是我加载这两个项目的原因、但我不知道如何在 CCS 云中执行该操作。 这是否需要在同一个云会话中构建两个程序? 或者是否没有必要让它们都能够构建?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我现在看到了这个问题。 我怀疑此问题与 SDK 版本兼容性有关。 明天回到办公室时、我需要跟进 SDK 人员

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉耽误你的时间。 这确实是 SDK 兼容性的已知问题。 最新的空示例使用的是 SDK 版本2.2、而最新的收集器示例使用的是版本1.6。 我们讨论了如何在支持多个版本的 SDK 的同时最好地避免这种冲突。 同时、权变措施是确保导入正确的内核项目。 这意味着、如果使用不同 SDK 版本的工程导入现有内核工程、则需要将其删除。

    谢谢
    Ki