This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2811:调用 Flash28时程序崩溃

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/700356/ccs-tms320f2811-program-crashes-when-calling-flash28

器件型号:TMS320F2811

工具/软件:Code Composer Studio

 

问题:将项目从 Code Composer 版本6转换为 Code Composer 版本8后、闪存程序出现问题。

          程序崩溃。

 

          尝试访问“Flash28_Prog.c”时程序崩溃

 

处理器映射文件 CC v6 -良好:

Flash28_API

*        0  003e4000  0000020e    运行 ADDR = 00008d45

                               003e4000  000000a4    Flash2811_API_V210.lib:Flash28_Prog.obj (.text)

                              003e40a4  0000008d                          :Flash28_Internals.obj (.text)

                              003e4131  0000007f                          :Flash28_Prog_Pulse (.text)

                              003e41b0  00000047                          :Flash28_Init.obj (.text)

                              003e41f7  0000000d                          :Flash28_delay.obj (.text)

                              003e4204  00000007                          :Flash28_DisInt.obj (.text)

                              003e420b  00000003                          :Flash28_Version_Hex.obj (.text)

 

 

处理器映射文件 CC v8–错误:

部分分配映射

              输出                                属性/

段  页  原点    长度      输入段

---- -------- ------   --------

Flash28_API

0           00008000  00000000    未初始化

 

 

 

在转换中、我更改了可能会影响这一点的其他内容、但在文件上运行差异并不明显。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:
    是否可以同时获取 v6和 v8项目? 我们想比较一下它们、看看迁移中发生了哪些变化

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。 我在代码的其他位置发现了问题、系统现在可以正常工作。