This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:CCS/TMS320F28379D

Guru**** 2548490 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/695277/ccs-tms320f28379d-ccs-tms320f28379d

器件型号:TMS320F28379D

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我尝试在 Windows 10上安装 CCS V8、但出现以下消息(附加图片)、并且程序未安装。 我已安装 CCS V7.4。

问题出在哪呢?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您使用的是哪个版本的 Windows 10? 您使用的是32位还是64位 Windows?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复。 我使用的是 Windows 10 Pro、它是64位 Windows。 我在 Windows 7 64位上安装了 CCS V8、没有问题。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哪个 Win 10版本/内部版本? 示例:

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哦,对不起,版本1709和操作系统内部版本16299.431。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 我有该版本(或接近该版本)、它对我来说很好。

    是否生成任何安装日志? 这些日志将位于您选择在其中安装 CCS 的文件夹内的 A 子目录(.\ccsv8\install_logs)中。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。 如果没有、请在下面发布更新的回复(或创建新主题)。

    谢谢、
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    朋友好、我用蓝色回答这个问题:

    是否生成任何安装日志? 这些日志将位于您选择在其中安装 CCS 的文件夹内的 A 子目录(.\ccsv8\install_logs)中。 没有日志文件。 即使安装程序也不会按照您的建议创建安装文件夹(\ ccsv8 \)。

    当我尝试安装程序时,唯一的消息是第一条消息中的提示,然后消息对话框消失。

    我还可以尝试其他什么吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否可以在没有--mode Win32参数的情况下尝试安装程序。 初始日志在%TEMP%文件夹中生成。 请在此处查找最新的 bitrock *。log 文件并将其发布在此处。

    谢谢、

    丹麦语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、问题已解决。 此问题与我的 PC 上安装的 CCS 7.4更新失败有关。

    感谢你的帮助。

    Javier