Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS
工具/软件:TI C/C++编译器
您好!
我正在修改我的 cmd 链接器文件、并且我希望一个段在所有其他段之后进行链接、但每次我尝试时、我的段不是最后一个、并且在(.cinit)之后始终有一个段链接。 是否有方法在二进制文件的末尾链接一个段?
此致、
欧雷利恩
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
[引用 user="user5061660">我希望.vheader 是最后一个。 这是我的版本标头、我想在之前的所有二进制器件上计算我的 CRC。 如果我使用(高电平)、它将恰好放置在之前未使用字节的段的末尾、我不希望这样做。
[/报价]
则唯一的方法是使用组。 .vheader 之前必须包含的所有内容都必须位于 GROUP 中。 然后、.vheader 会变为最后一个。
一个可能的缺点 您可能会看到一个类似这个的诊断...
警告:输出段".data"是指加载符号"_nop"、因此无法 压缩;压缩"lzss"会被忽略
长故事短... 这意味着.data 段可以变得更小。 链接器尝试应用压缩技术、但无法应用。 如果您达到了存储器大小目标、则可以忽略此诊断。
谢谢、此致、
乔治