This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/OMAP-L138:OMAP-L138

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/701647/compiler-omap-l138-omap-l138

器件型号:OMAP-L138
Thread 中讨论的其他器件:OMAPL138

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我将 OMAPL138用于我的项目。 对于 DSP (C6748)、我在 Linux 虚拟机中开发了编译器版本7.4.16的 C++ CCS 6.1.3项目。 在编译器选项 Debug options->Debugging model 中,有不同的选项可供选择,其中一个为空。 我想为优化选择空白选项,但当我尝试选择它时,它总是随附的

用于程序分析的符号调试(默认)(--symdebug:skeletal)

选项。 与我在 CCS 的 Windows 版本中所做的相同,它可以选择空白选项。 甚至适用于 Linux 虚拟机的 CCS 5.5。

是否有人可以针对 CCS 版本6.1.3验证 Linux 虚拟机的这一点?  

谢谢、

Rushina。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Rushina Trivedi "]

    我想为优化选择空白选项,但当我尝试选择它时,它总是随附的

    用于程序分析的符号调试(默认)(--symdebug:skeletal)

    选项。

    [/报价]

    在7.4.x 版中、发出的默认调试信息为--symdebug:skeletal。  换言之,空白选项和--symdebug:skeletal 是相同的。  因此、没有理由强制使用空白选项。

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 George。