This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:XDS110无法正常工作

Guru**** 2446030 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, TMS320F28375D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/701418/ccs-xds110-not-working-properly

主题中讨论的其他器件:UNIFLASHTMS320F28375D

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我们之前使用的是用于 TMS320F28375D 的 XDS100V2。 我们已升级到 XDS110、发现连接和下载固件时存在很多问题。 当我们将 XDS110解包并连接到 Uniflash 时、器件的固件会自动更新。 然后、我尝试使用最新版本的 Uniflash 下载固件、但仍然无法下载。 我在 TI 论坛上发现、对于 XDS110、nTRST 引脚上的下拉电阻器应更改为10K。 我也这样做了、固件下载成功的例子很少。 问题再次出现,这次的情况是不确定的。 有时、当我连接 JTAG 时、它工作顺畅、有时它不工作。 我再次在 TI 论坛上搜索、发现它会进入 DFU 模式、更改 USB 端口将正常。 我也这样做了,因为那里存在着不确定性。 有时会显示为处于"低功耗模式"的器件、有时会显示"无法访问器件寄存器"等错误。 使用相同的端口和电缆时、在某些情况下器件工作正常、有时器件无法正常工作。 现在、我的电路板已达到生产级别、因此我需要适当的解决方案。 等待您的解决方案。 我随附了屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您似乎遵循了正确的模式、通过更改下拉 TRST 电阻器来解决 XDS110和 F28035电路板之间的问题。 但是、后续诊断非常随机、使我对电气或物理性质的问题非常怀疑-例如、USB 或调试电缆和连接有问题。 这些将触发错误1135、1044、2131、1155等。

    除此之外、除了验证以下参考文献中所示的检查清单、我真的无法说出更多信息:
    software-dl.ti.com/.../ccsv7_debugging_jtag_connectivity_issues.html

    如果我发现任何相关情况、我将考虑其他情景并报告。

    希望这对您有所帮助、
    拉斐尔