This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2806:我可以#39;t 添加 C2000十六进制实用程序

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/701341/ccs-tms320f2806-i-can-t-add-the-c2000-hex-utility

器件型号:TMS320F2806

工具/软件:Code Composer Studio

我最初安装了 v 7.3、但看不到 C2000十六进制实用程序。 然后我安装了 v7.4、认为这是一个安装问题。 什么也没有。 我出了什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果在集成十六进制实用程序之前使用旧版本的 CCS 创建了该工程、则这将解释缺少该工程的原因。 如果您在 CCS 7.4中创建一个新项目、您应该会在 Compiler and Linker 下的左窗格中看到 C2000 Hex Utility。 对于较旧的工程、即使十六进制实用程序现在显示在 GUI 中、仍可以将十六进制转换步骤添加为编译后处理步骤。