This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR4133:MSP430FR4133

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR4133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/700369/ccs-msp430fr4133-msp430fr4133

器件型号:MSP430FR4133
主题中讨论的其他器件: MSP430WARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我是嵌入式编程的初学者、因此我现在开始使用 MSP430FR4133进行自我实践。

我使用云 CCS 软件来执行基本编程。 当我刚启动一个空白程序时、我收到了一个头文件

我正在尝试进一步查看该头文件、但无法在云中或我的项目文件中找到该文件。 在以前的一些论坛中、有人提到要将鼠标保留在 msp430.h 行中、然后单击 F3。

我甚至尝试过这样做、但仍然无法访问或打开该 msp430.h 头文件。

因此、您能告诉我一种在云 CCS 中打开头文件的方法吗?

此外、我只是一个初级、对 C 和嵌入式编码的了解非常少(相反、我可以将我的知识视为 C 和嵌入式编程的"Zero")。 因此、您能告诉我一种基本方法、或者在线教程或视频内容等可以帮助我培养嵌入式技能的内容吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arun、

    如果您创建了一个新项目、它应该看起来像这样、其中有一个带有#include 的 main.c 文件 保持一致

    您不必将光标移动到行上、而不仅仅是将鼠标放在行上。  在这里、您可以看到第1行具有该浅蓝色突出显示。  这表示它是当前线。  然后、您可以按 F3跳转至定义、或右键单击(如果在 Mac 上、则单击控件)、然后从上下文菜单中选择跳转至定义。

    这将打开 msp430.h 文件。

    我建议您从 MSP430Ware 中的一些示例开始。 MSP 团队提供了一系列示例、展示了如何使用每个器件上的各种外设。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    1.谢谢你的答复,但你所说的话,我曾尝试过你的方法,但没有发现任何改进。

    您能否更新为我是否在工作区或云 CCS 工具中缺少某些设置。

    2.如何联系 MSP 团队以接收电路板示例集?

    此致、

    Arun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Arun、

    没有可调整的设置来使其正常工作。 当您将光标放在 #include 行上并右键单击时、是否会出现带跳转至定义的上下文菜单?

    您可以下载 MSP430Ware 的示例。 您可能只需从此处下载 CCS 的桌面版本:
    processors.wiki.ti.com/.../Download_CCS

    然后、您可以从 CCS 内部使用 Resource Explorer 访问 MSP430Ware 和所有示例。



    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    遗憾的是、现在尝试了它、按 F3 (跳转至定义)仍然无法正常工作。

    我不知道为什么会发生这种情况。

    此致、

    Arun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否尝试过桌面版 CCS?