This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:验证 UNIFLASH 中的 CPU2代码时出现问题

Guru**** 2964110 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28375D, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/700512/ccs-problem-verifying-cpu2-code-in-uniflash

主题中讨论的其他器件:TMS320F28375D、 UNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我使用 XDS110 JTAG 和 UNIFLASHV4.3.0.1802下载 TMS320F28375D (双核 DSP)中的固件。 固件已在两个 CPU 中成功下载。 当我尝试验证 CPU1中的固件时、它会成功验证、但当我尝试验证第二个 CPU 的固件时会出现问题。 我已将此帖子的相同屏幕截图附在后面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我可以在 UniFlash 4.3中重现此问题。 我们正在调查

    您是否能够在 CCS IDE 中重现验证错误? 对我来说似乎还可以。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    是的、在 CCS IDE 中工作正常。 仅在 Uniflash 中出现问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 我为此提交了一个错误。 跟踪 ID:UNIFLASH-1076

    谢谢
    Ki