This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C1294NCPDT:未正确显示 RTOS 时钟 GUI

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/701274/ccs-tm4c1294ncpdt-rtos-clock-gui-not-being-displayed-properly

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我使用的是 CCSV8  版本:8.0.00016和 RTOS tirtos_tivac_2_16_01_14。

我正在尝试在我的应用中添加时钟模块。 但是、其 GUI 显示不正确。

请任何人提供帮助。

BR、

Pranav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    顺便说一下、我忘记说过我尝试创建新项目、重新启动 CCS 和 PC、但没有成功。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pranav、
    我可以重现这种情况。 具有更多屏幕分辨率将有所帮助、但无论如何、都不应像这样被截断。 我需要进一步调查、并告知您我的进度。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Lee 的支持。
    我等待你的决议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pranav、

    我也在 CCS 8.0和8.1上复制了它。 如果您最大化窗口(双击选项卡)和 CCS、希望它可行。  

    它在 CCS 7.4中看起来工作正常。 当然、您可以将文件作为文本文件进行编辑。

    我将打开一个错误报告、但我认为我们现在无法提供任何其他信息。

    Todd