This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS3137:UniFlash 版本

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, TMS570LS3137, TMS570LS0332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/701255/ccs-tms570ls3137-uniflash-versions

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHTMS570LS0332

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

 Category:CCS UniFlash Wiki 页面 有两个桌面版本可供下载;v4.3.0适用于非 WiFi MCU、4.3.1仅适用于 WiFi MCU (不建议用于非 WiFi MCU)。

《CCS UniFlash v4.3.1发行说明》认为它支持 TMS570LS31x/21x/11x 和 TMS570LS04x/03x。

TMS570LS3137和 TMS570LS0332应使用哪个版本?

谢谢、Charlie Johnston

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charlie、
    您应该使用 v4.3.0。 4.3.0和4.3.1之间的唯一区别是仅适用于 Wi-Fi MCU 的一些附加功能。 除了4.3.1自动检测的已知问题外、其他一切都是相同的。 因此、4.3.0是您的器件更好的选择。

    谢谢
    Ki