This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/BeagleBoard-X15:调试器/仿真器、与 Code Composer Studio 上的 X15搭配使用以及步骤

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: BEAGLEBOARD-X15

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/700985/ccs-beagleboard-x15-debugger-emulator-to-use-with-x15-on-code-composer-studio-and-steps

器件型号:BeagleBoard-X15

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

  我需要一些有关 TI 仿真器/调试器的信息、以便与 Code Composer Studio 上的 BeagleBoard-X15配合使用、我是否需要购买该工具的许可证。 我是否能够使用 XDS100或 XDS200、这些是否需要 Code Composer Studio 的许可?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amer、

    对于 AM57x、XDS100会非常慢。 如果您有 XDS200、它将正常工作。 如果您希望购买新的调试探针并希望降低成本、则可以选择 XDS110。

    Code Composer Studio 不再收取任何许可费用。

    此致、
    John